This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E-EP:AM26LV32EMDREP

Guru**** 2925080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186549/am26lv32e-ep-am26lv32emdrep

器件型号:AM26LV32E-EP

第4页数据 表指出 Ri 最小值为4K 欧姆,最大 值为17K 欧姆。

Ri 是否有更多有关正在发货的器件的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我们不会指定最大输入阻抗、因为设计应针对较低阻抗进行设计-因为较低阻抗将对总线产生最负的影响。

    出于 RS-422总线上阻抗匹配的原因-总线上的最后一个接收器应在差分输入之间使用100欧姆电阻进行端接(传输线特性阻抗应尽可能接近100、以减轻反射) 假设所有非端接器件的存根长度都短于上升时间的1/10 *信号通过传输线/电缆传播(应是 c 的百分比- c 的70%到75%是常见值-但这是所用电缆/布线的特定值。)  

    最大输入阻抗也可能因多个因素而异、因此很难为最大值提供一个值

    您关注超过上述内容的最大输入阻抗是否有具体原因?  

    最棒的

    Parker Dodson