This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867CR 的振荡器选择

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186989/dp83867cr-oscillator-selection-for-dp83867cr

器件型号:DP83867CR

您好!

我们计划将 SIT8008AC-71-18E-25.000000振荡 器用于 DP83867CR IC。  

我们是否可以将 XO 引脚悬空?

-对于 XI 引脚,1.8V 时钟电压电平是否正常?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    [引用 userid="314572" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186989/dp83867cr-oscillator-selection-for-dp83867cr "-我们能否将 XO 引脚悬空?

    是的

    [引用 userid="314572" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186989/dp83867cr-oscillator-selection-for-dp83867cr "-是否为适用于 XI 引脚的1.8V 时钟电压电平?[/quot]

    是的

    此外、请确保检查振荡器是否与 PHY 数据表中建议的规格相匹配。

    此致、
    Rahul