This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867CS/DP83867IS XI/XO 引脚电容

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187063/dp83867cs-dp83867cs-dp83867is-xi-xo-pin-capacitance

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件: DP83867IS

大家好、

请为 DP83867CS/DP83867IS 器件的 XI 和 XO 引脚提供输入/输出电容吗?

Cin - 输入电容 XI

COUT - 输出电容 XO

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DP83867CS/DP83867IS 器件的 XI 和 XO 引脚的输入/输出电容为~2pF。

    我们建议与晶体供应商合作、根据您的电路板设计正确调整晶体。

    此致、
    Rahul