This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:器件应用问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186209/sn65dphy440ss-device-application-issue

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、团队成员:

  希望一切顺利。  

  我的客户正在选择 CSI 重定时器、对 SN65DPHY440SS 有一些疑问、 您能为其提供帮助吗?

 1) 1) 如果使用单通道600Mbps 电缆和 电缆1M 损耗3dB、 一个 SNDPHY440SS 是否可以支持、他们是否可以推荐更合适的器件?

 2)    2)此外、如果将 SN65DPHY440SS 用于单通道 CSI、则应使用 DA0P 或 DA1P?  

 希望得到您的回复、谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考表1、750MHz (1.5Gbps)时的最大均衡为5dB、因此在600Mbps 时支持3dB 损耗不会出现问题。  

    对于 CSI 单通道、请使用通道 DA1P/N

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

      您能否帮助查看 SN65DPHY440SS 原理图?、您能否就 EQ/SCL、ERC/SDA、RRE_CFG1、VSDJ_CFG0提供一些建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到原理图有问题。  必须根据输入和输出通道特性来调整 EQ/SCL、ERC/SDA、RRE_CFG1、VSDJ_CFG0。

    谢谢

    David