This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:从 DDI 接口转换为 HDMI 2.0

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186496/sn75dp126-translating-from-a-ddi-interface-to-hdmi-2-0

器件型号:SN75DP126

尊敬的  TI:

我有兴趣使用从 Intel GPU 到 HDMI 连接器的 DDI 输出。

但是,据我所知,DDI 相当于 DP++,对吗?

 

DP126与 HDMI 1.4b 兼容、但我找不到适合具有 DDI 输入的 HDMI 2.0的解决方案。

我应该使用什么组件。 DP159仅支持 HDMI 输入、对吧?

这只是一个偏置问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DDI 不仅仅是 DP++、具体取决于其模式、它可以是 DP++、TCP、DSI 等 您必须查看 Intel GPU 数据表、以确保它可以支持 DP++。

    对于 DP++到 HDMI2.0、可以使用 DP158 (转接驱动器)或 DP159 (重定时器)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 DDI 上很难找到任何有用的数据。

    在 Comet lake 的数据表中、我发现了这一点   

    ”•DDI 接口可配置为 DisplayPort*或 HDMI*。
    •每个 DDI 都可以支持双模(DP++)。
    •每个 DDI 都可以支持 DVI (DVI 最大分辨率为1920x1200 @ 60Hz)。
    •DisplayPort*可配置为使用1、2或4条信道,具体取决于带宽要求和链路数据速率。”

    我们使用的是 COM Express 模块、没有太多数据。

    因此,DP158或 DP159将兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP158、DP159和 TDP0605将支持 DP++转 HDMI2.0。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    文档中的英特尔建议使用用于 HDMI 2.0的 LS-PCON 转换器芯片。

    DP159中是否集成了该功能? 我不清楚这一点。 我想您没有该处理器的任何参考设计?

    谨致问候 Hugues O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Hugues O

    我的理解是 LS-PCON 需要一个有源 DP 到 HDMI 协议转换器。 DP159是无源电平转换器、因此无法支持该功能。  

    对于有源 DP 转 HDMI 协议转换器、您可以参考此链接 https://www.kinet-ic.com/mcdp2900/

    谢谢

    David