This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:在 Linux 上进行 USB2.0合规性测试

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186872/tusb8020b-usb2-0-compliance-test-at-linux

器件型号:TUSB8020B

您好!

我的客户有一个与以下 E2E 主题相关的问题。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159428/tusb8020b-compliance-mode?keyMatch=TUSB8020B

E2E 主题介绍了“用于下行端口 USB3.1 TX 合规性测试模式进入的 Linux 工具”。
但是、我的客户希望在 Linux 环境中测试 TUSB8020B 的 USB2.0、而不是 USB3.0。
他们怎么能做到这一点?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺-圣

    USB 主机将需要生成 USB 2.0规范中描述的命令、强制集线器在下行端口上发送测试数据包。 许多 Linux 版本支持此功能、您能否检查您的是否支持此功能?

    谢谢

    David