This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826EVM:RJ45差分对布线上的浪涌电压保护布局问题

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183463/dp83826evm-a-layout-question-of-surge-voltage-protection-on-rj45-differential-pair-routing

器件型号:DP83826EVM

尊敬的 TI 专家:

 我们有一个非常详细的布局示例、涉及 EMC 浪涌测试方面的问题。 在 DP83826EVM 的 PCB 设计文件中、我们可以看到 RJ45部分顶层的信号布线和第二层的 PGND 覆铜、如下所示:

顶层

          

第二层或其他层

直通式 RJ45连接器可通过穿孔使差分信号非常接近第二层和其他层 PGND、如屏幕截图所示。

如果存在高浪涌电压、例如将1或2kV 的 EMC 浪涌测试耦合到以太网电缆中、则间距或间隙似乎不够、这可能会击穿并损坏间隙、并使信号线导入到 PGND 以确保良好。

如果我错了、请纠正我的问题、例如根据 IPC-2221、对于内层、1kV (直流或交流)计算的间隙应为1.5mm 左右、这远远大于我们现在看到的间距。  

我们应该如何考虑这一点? 我们是否错过或误解了任何内容? 希望能提供任何建议或建议。

此致、

朱元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    让我向团队核实一下这一点。 由于节假日、我将在下周再次与您进行合作。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    我不知道您引用的标准。 EVM 未针对 EMC 性能进行优化、仅用于功能评估。 因此、正确的做法是、应进一步优化电路板以进行 EMC 测试。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

     我明白了。 我们是否有任何以太网 RJ45端口的参考布局设计、该设计已针对 EMC 考虑进行了优化、因此我们可以参考以下内容? 谢谢。

    朱元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    所附电路板用于通过 DP83826进行 EMC 测试。 您可以在此处参考 RJ45布局。  

    e2e.ti.com/.../Adapter-board_5F00_DP82836_5F00_GCD.zip

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还是很困惑。 正如我们在第二张屏幕截图中看到的、第二层上的 PGND 覆铜仍然非常接近差分信号穿孔。 这是否意味着间隔对于信号路径和 PGND 之间的浪涌测试而言足够隔离?  我们如何考虑间距?  如果这里有任何不清楚的地方、请指出。 谢谢。

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    我不知道您引用的规则。 您能否分享 IPC 标准中的相关部分?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "图表根据 IPC 2221B 表6-1的 B1、B2、B4列进行调整。 它列出了内部和外部导体之间作为峰值工作电压水平的函数的建议最小间距,用于海拔低于3050米(10.007英尺)的应用。”  

    由于您的团队不知道这一事实、我只是想知道适配器板 DP82836是否通过  了以太网端口的 IEC61000-4-5浪涌测试以及测试达到了哪个级别(1kV 或2kV)?

    我提出这个问题的目的是仔细检查我可能错过的任何内容、以便我们能够保留这个小间距并同时通过浪涌测试。

    我知道信号路径下的 PGND 会产生良好的特性阻抗、并且希望通过精细控制 尽可能减少不连续性。 还有其他建议或建议吗?

    谢谢。

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    在 David 先前分享的布局中、我们通过了1KV (B 类)的 IEC61000-4-5浪涌测试。

    是的、我们建议在路线下方使用连续接地、以良好地控制阻抗。 您可以将连接器接地与电路板接地隔离。 至少保持一张脚本、以放置几个0欧姆电阻器和电容器(如果需要、在 EMC 测试期间调整电容器稳压器值)。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    是的、我共享的电路板已通过了+/-2kV 的 IEC61000-4-5浪涌测试。  

    您共享的注释建议将1.5mm 用作"峰值工作电压电平"。 我认为这是断开连接、因为该规格假定长时间保持恒定电压、但 ESD 冲击非常短暂、因此可能没有问题。 你同意吗?

    谢谢、

    David

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

     好的。 如果只有1.5mm 是"峰值工作电压电平"所必需的、则最后一个问题: 在 TI 建议的类似情况下,对于内部层和外层,在 PCB 上是否有任何指定的最小间隙,以分别进行浪涌测试@+/- 2kV?

    换言之、在本例中、根据 TI 的说法、10mil 是否足以满足内层 IEC61000-4-5 +/- 2kV 的要求?

    谢谢。

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    您可以在内层采用10mil 足以满足 IEC61000-4-5 +/- 2kV 的要求、是的。

    谢谢、

    David