This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0366:抖动性能

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0366, LMH0397, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186934/lmh0366-jitter-performance

器件型号:LMH0366
主题中讨论的其他器件: LMH0397LMH0318

大家好、

我是此器件的新用户、您能回答我的问题吗?

1.我的客户希望使 SDI 输出的输出阻抗为75欧姆。 有可能吗?

没有时钟恢复器功能(如 LMH0366)的电缆驱动器 IC 无法抑制、并且可能会出现非标准抖动。 这种理解是否正确?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 可以使用外部50至75欧姆适配器并使用此部件。 但是、我强烈建议使用下面提到的选项。

    2)。 您的理解是正确的。

    请考虑在这些应用中使用 LMH0318或更高型号的 LMH0397。 这些器件具有集成的电缆驱动器和时钟恢复器、

    此致、Nasser