This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:交流耦合和未供电接收器

Guru**** 2928080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181964/sn65lvds100-ac-coupling-and-unpowered-receiver

器件型号:SN65LVDS100

您好!

 

我需要在 SN65LVDS100 LVDS 中继器的输入端实现交流耦合(基于其数据表中的图50)。 如果 SN65LVDS100关闭(与电路板的其余部分一样)并且 LVDS 线路上有活动、则 A 和 B 输入上可能会出现负电压。

1-这是可以接受的吗?

2-如果不是,您能推荐保护电路吗?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    如果我正确理解了您的问题、您会担心 LVDS 输入将会产生一些负电压、因为将实现交流耦合? 由于电容器移除了直流分量、因此您可以在输入端获得负电压。

    1) 1)数据表规定最小输入电压为零(最大和推荐规格均为零)

    2) 2)我建议将 Vcc 而非 V (BB)用作偏置电路的电压源。 这样、当您关闭 SN65LVDS100时、偏置电路仍可提供1.2V 共模电压。

    请参阅 SLAA840上的图4

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的建议。 遗憾的是、具有接收器的电路板将关闭、因此不会为偏置电路提供电压。 您能推荐另一种解决方案吗?

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    请允许我与另一位同事确认解决方案。 由于假期休息、请期待一些延迟。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    感谢您对此的耐心等待。

    与另一对等器件通信时、不仅是负电压、而且施加到接收器输入端的任何电压都可能损坏接收器输入端。 当器件未通电时、有一条从输入到 Vcc 的泄漏路径可能会损坏器件。  

    一些方法包括使用二极管将接收器的输入钳制到 Vcc、和/或添加串联电阻器以限制流入输入的电流。 但是、这两种方法都有缺点。 第一种方法需要电源、第二种方法会降低性能。 是否可以更改电源序列并先打开接收器板?

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    "施加到接收器输入端的任何电压都可能损坏接收器输入端"这一说法非常令人吃惊。 我们之所以选择该缓冲器、是因为根据其数据表、它可以接受0V 至4V 之间的 Vi (与 VCC 无关)(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvds100.pdf?ts=1673197571627&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 表8.3)

     

    我们将缓冲器用于板对板通信、因此无法控制整体电源定序。

     

    您能否确认数据表中存在错误? 如果是、则器件未通电时可接受的最大钳位二极管电流是多少?

     

    此致、

     

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    我上面的评论来自另一个 E2E 帖子(链接)、在该帖子中、另一位客户在接收器关闭且驱动器保持开启时遇到损坏的 LVDS 接收器。 我以前没有看到过这种问题、但在我链接的另一个 E2E 帖子中、我只是想表示谨慎。

    由于该器件具有 EVM、因此我可以对其运行快速实验室测试、并查看向关断 SN65LVDS100提供信号是否会损坏该器件、如果您愿意的话。 鉴于下周一的美国假期、并且必须通过我们的网站订购 EVM、预计会有一些延迟。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢你的帮助。 测试很有用、但是缓冲器设计人员是否可以确认它在未上电时可以支持驱动输入?  

    我可以等到下周回答。

    有关提供的链接:

    1-是否确认损坏是由于未通电的接收器造成的?

    2-使用了什么保护解决方案?

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我们发现了两个论坛门票、似乎表明即使 SN65LVDS100 关闭、也可以驱动输入。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/180560/sn65lvds100d-power-question?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65lvds100#

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648389/sn65lvds100-receiver-equivalent-schematic?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65lvds100%2525252525252520input#

    此信息是否仍然有效?

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    感谢您分享这两个链接。 是的、考虑到 Max 从第一个链路的响应、向未供电的 SN65LVDS100提供电压时不会出现问题。由于器件将处于高阻抗状态。

    但是、在为器件的输入引脚输入负电压时仍应小心谨慎。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的确认。 回到原始主题:

    1) 1)您是否有支持 负电压的建议保护电路?

    2) 2)负电压是否存在可接受的泄漏电流?

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    我们没有支持负电压的保护电路。 我们的测试条件是针对正电压执行的、因此我不能说负电压的可接受泄漏电流是什么时候。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    如果没有偏置电路、则很难避免流入输入引脚的负电压。 我们是否可以在发送器级添加偏置电路、因为电路板将始终处于开启状态? 在接收器板之前添加交流耦合电容器和偏置电路。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    遗憾的是、我们无法在发送器侧添加偏置电路。  

    负电压下是否存在可接受的最大电流? 我们还可以钳制负电压、使其保持非常小(-0.3V)

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    根据数据表、我们知道当 Vin 的电压大于 Vcc 时、有一个断电保护电路。 对于这些测试条件、允许的电流为33uA。

    但是、这些测试条件仅适用于正电压。 我无法说出负电压的最大允许电流是多少、因为这与器件推荐的规格不一致。

    此致、

    Josh