This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:MAX30001共模电压测试

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186961/max3221-max30001-test-for-the-common-mode-voltage

器件型号:MAX3221

当我向专家提出以下问题时

我们尝试将 VCM 电压连接到 ECGP/ECGN 以获得精确的 ADC 输入。

1.对系统来说是可以的吗?
2、现在我们在使用 VCM 时面临着该系统的导联脱落功能
 
如果您有任何信息、请告诉我。
我得到了如下答案
您好、Sangyun、

VCM 应连接到第三个电极。 请遵循数据表中的典型应用电路。 如果在这方面有任何问题、请告知我们。
我想知道第三个电子选通信的确切端口。  是 ECGP 吗? 还是 BIP?