This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:随机下行读取(GBIC 收发器)返回全部为零。 只有端口复位可以解决此问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186573/fpc402-random-downstream-reading-gbic-transceivers-return-all-zero-only-port-reset-resolve-the-issue

器件型号:FPC402

此问题在多次系统重置后随机发生, 然后下行读数(GBIC 收发器)返回全部为零。  

我检查 I2C 总线、没有其他器件保存总线、因为当问题发生时 SCL 和 SDA 都为高电平。

仅当我相应地复位端口(寄存器0x00位0-3)时、问题才会解决。   

我的问题: 导致 FPC402进入卡滞模式的原因可能是什么、只有端口复位才有用。

谢谢

Minh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、

    请注意 FPC402编程指南。 看门狗计时器可能会过期、这会导致 FPC402终止 I2C 事务。 您可能需要增加此计时器长度。 您还可以在正常和异常情况下向我们发送示波器截图。

    此致、Nasser