This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:DP83TC812x -处理链路控制

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186399/dp83tc812r-q1-dp83tc812x---handling-of-link-control

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811DP83TC812S-Q1

在 DP83TC811的 SNLS579A 文档中、寄存器0x485位12是链路控制位、但在 SNLA293中

对于主配置寄存器和从配置寄存器、0x475位4用于链路控制。

 

1) 1)当器件初始化时、寄存器0x485中的位12是否足以设置链路控制?

2) 2)对于 DP83TC812、仅提及了 SNLA389A 开放联盟文档中的位(寄存器 x0523、位0)、是

  为了处理链路控制、这个位足够了、或者还有另外一个位、例如 DP83TC811的位12寄存器0x485、

  SNLS 文档中未记录以下哪些内容?  

3)是 DP83TC812的链路控制处理与 DP83TC811类似 、或者正在禁用/启用硬件不支持的 DP83TC812的链路控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    [引用 userid="549269" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186399/dp83tc812r-q1-dp83tc812x---handling-of-link-control ]1)当器件初始化时,寄存器0x485中的位12是否足以设置链接控制?

    否、请按照 SNLA293应用手册中提到的配置操作、也必须写入0x475、这将切断发送器以进行链路控制。

    [引用 userid="549269" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186399/dp83tc812r-q1-dp83tc812x---handling-of-link-control "]

    2) 2)对于 DP83TC812、仅提及了 SNLA389A 开放联盟文档中的位(寄存器 x0523、位0)、是

      为了处理链路控制、这个位足够了、或者还有另外一个位、例如 DP83TC811的位12寄存器0x485、

      SNLS 文档中未记录以下哪些内容?  

    [/报价]

    DP83TC812的 Open Alliance 应用手册中的步骤正确、您可以遵循该方法。

    [引用 userid="549269" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186399/dp83tc812r-q1-dp83tc812x---handling-of-link-control "] 3)是 DP83TC812的链路控制处理,类似于 DP83TC811 ,或者正在禁用/启用硬件中不支持的 DP83TC812的链路控制[/quot]

    这两个 PHY 的功能不同、我建议按照各自 Open Alliance 应用手册中提到的寄存器写入操作。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

    好的,我有点困惑,因为下面3个文档 www.ti.com/.../dp83tc812s-q1www.ti.com/.../snla389www.ti.com/.../snla404中有几个关于链接控制处理的不同信息 ,这些文档与 dp83tc812相关。

    来自 snla389a.pdf

    从 dp83tc812s-Q1 可以看到、寄存器0x1834的第14位除外。所有其他位均来自 R 型、这意味着只可读、但从 snla389a.pdf 可读、应设置一些只可读的 BIST。

    snla404.pdf 附录 A 中,有一个描述初始化序列的流程图,其中提到启用链路启动和禁用链路启动,但没有可用的“真实”信息,需要将哪些寄存器设置为启用链路启动和禁用链路启动。

    需要设置哪些寄存器以及必须设置哪些值来启用链路启动和禁用链路启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

    好的,我有点困惑,因为下面3个文档 www.ti.com/.../dp83tc812s-q1www.ti.com/.../snla389www.ti.com/.../snla404中有几个关于链接控制处理的不同信息 ,这些文档与 dp83tc812相关。

    来自 snla389a.pdf

    从 dp83tc812s-Q1 可以看到、寄存器0x1834的第14位除外。所有其他位均来自 R 型、这意味着只可读、但从 snla389a.pdf 可读、应设置一些只可读的 BIST。

    snla404.pdf 附录 A 中,有一个描述初始化序列的流程图,其中提到启用链路启动和禁用链路启动,但没有可用的“真实”信息,需要将哪些寄存器设置为启用链路启动和禁用链路启动。

    需要设置哪些寄存器以及必须设置哪些值来启用链路启动和禁用链路启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    对文件中造成的混乱表示歉意。

    寄存器0x1834仅针对 PHY 的主从配置进行配置。

    第7.1节的步骤2中实际上应添加步骤1的说明、写入寄存器0x0523h 应禁用传输。

    我将确保将此文档记录下来、并在数据表的未来修订版本中进行更正。

    谢谢、
    Rahul