主题中讨论的其他器件:DP83TC811、 DP83TC812S-Q1
在 DP83TC811的 SNLS579A 文档中、寄存器0x485位12是链路控制位、但在 SNLA293中
对于主配置寄存器和从配置寄存器、0x475位4用于链路控制。
1) 1)当器件初始化时、寄存器0x485中的位12是否足以设置链路控制?
2) 2)对于 DP83TC812、仅提及了 SNLA389A 开放联盟文档中的位(寄存器 x0523、位0)、是
为了处理链路控制、这个位足够了、或者还有另外一个位、例如 DP83TC811的位12寄存器0x485、
SNLS 文档中未记录以下哪些内容?
3)是 DP83TC812的链路控制处理与 DP83TC811类似 、或者正在禁用/启用硬件不支持的 DP83TC812的链路控制