This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:有关数字 I/O 引脚及其端接的问题(特别是 OVERCUR*Z)

Guru**** 2970550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186600/tusb8041-questions-about-digital-i-o-pins-and-their-termination-particularly-overcur-z

器件型号:TUSB8041

[问题1]

OVERCUR*Z 引脚是(通常)来自 USB 负载开关的输入,通过 FAULT 引脚指示 OC 状态。

 OVERCUR*Z 引脚是否包含内部 PU?
DS 中的引脚功能表似乎指示"是"。  

如果是、该电阻是多少?
100kΩ±20%或其他什么?

更好的是、所有控制逻辑 I/O 引脚是否共享相似的 PU/PD 值?
如果是、它们是什么?

[问题2]

在特定应用中、某些下行端口将不需要电源控制(无 USB 负载开关控制)、而其他端口则需要电源控制。
我的以下理解是否正确?

1) FULLPWRMGMTz/ SMBA1/SS_UP =悬空(内部 PD 将设置运行以允许对 DS 端口进行外部电源路径控制)
2) PWRCTL_POL =悬空(内部 PU 将设置运行以使用高电平有效逻辑)
3)成组/SMBA2/HS_UP =悬空(内部 PD 将设置操作以使用单独端口电源管理(每个通道为 pwrctl[4:1])
4.1) PWRCTL*/Baten*=悬空(内部 PD 禁用负载开关控制)或
4.2) PWRCTL*/Baten*=  外部 PU (建议将外部4.7kΩ Ω 电阻器连接到 PU、从而实现该通道的负载开关控制)
5) OVERCUR*Z =悬空(内部 PU =无过流情况;负载开关通过漏极开路拉取信号 H/L) 数据表然而建议使用外部10kΩ PU 电阻器-请见 DS 中的图10)

OVERCUR*Z....引脚的输入电阻和 PU 电阻分别是多少?
如果输入电阻为100kΩ Ω、PU 电阻为47kΩ Ω、那么我会看到分压器的影响会导致输入电压(V_IH)仅为~2.2V 左右。
具有该外部10kΩ Ω 将使并联 PU 电阻保持在8k 左右、然后 V_IH 将为~3V。

我是否理解为什么建议使用此外部 PU?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    内部上拉/下拉电阻最强是+/- 250uA、~13K。 典型值接近20K。 我们建议使用4.7K 电阻器覆盖默认值。

    您可以在 OVERCURR1z 上添加一个外部上拉电阻器、或将其保持未连接状态。

    谢谢

    David