This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:SPE 和 Amp;多点解决方案

Guru**** 2549370 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187420/dp83td510e-spe-multidrop-solution

器件型号:DP83TD510E

尊敬的团队:  

我的客户希望在其高级项目中使用具有多点功能的 SPE。  

DP83TD510E 是否支持多点功能?

2.是否有任何 TI 解决方案支持 SPE PHY 和 Multidrop funcionion 甚至是 Roadmap 器件?  

3. TI 如何实现多点功能? 比如 CSMA-CD 或其他器件?  

4、多喷嘴功能仅适用于10M 底座? 100/1000BASE PHY 如何?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    DP83TD510不支持多点功能。

    我已向您发送了一封个人消息、以进一步讨论这一点。

    --
    此致、
    Gokul。