This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:DP83TC811x-DP83TC812x 链路控制

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186805/dp83tc811r-q1-dp83tc811x-dp83tc812x-link-control

器件型号:DP83TC811R-Q1

当器件被配置、初始化、启动和运行时、为了将链路状态设定为激活/关闭、只应将寄存器0x485 (PCS_CTRL1)的位12置位/清零。

1) 1)这是正确的吗?

2) 2)如果回答正确、此类位/寄存器是否也可用于 DP83TC812x、这意味着硬件是否可用于 DP83TC812x 的链路控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    [引用 userid="549516" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186805/dp83tc811r-q1-dp83tc811x-dp83tc812x-link-control ]1)是否正确?

    是的、没错。

    [引用 userid="549516" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186805/dp83tc811r-q1-dp83tc811x-dp83tc812x-link-control ]2)如果正确、此类位/寄存器是否也可用于 DP83TC812x、这意味着硬件是否可为 DP83TC812x[/quot]提供链路控制

    寄存器485h 位12、可在 DP83TC812x 中配置为进行链路控制。 请参阅数据表:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83tc812s-q1.pdf?ts=1673549411211&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83TC812S-Q1

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul 非常感谢您、非常有帮助