This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:HD3SS3412 SEL 拉高&放大器;低电阻

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746811/hd3ss3412-hd3ss3412-sel-pull-high-low-resistance

器件型号:HD3SS3412
主题中讨论的其他器件: TPS65988

您好、先生、

 HD3SS3412数据表显示 了 SEL 拉低电阻100k 至 GND。

和 TPS65988评估模块显示 SEL 拉高电阻为1k。

但我们的客户在 PCIe 交换机上使用了28个装置、因此有些 HD3SS3412需要 将 SEL 引脚 控制与系统同步、

电阻值可能是串联并联的、

 您能否为 我提供上拉和下拉电阻值范围? 我们需要 计算客户的价值。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否绘制简单的原理图或应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这是 应用 程序存储中的提升卡。

    您能否 为我提供 SEL 拉高和低电阻范围?

    如果我们的客户希望使用 MOSFET 或 GPIO 来控制 SEL 高/低状态、那么这对 SEL 是否有任何风险?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    SEL 上的内部下拉电阻的典型值为100K 欧姆。  根据95uA @ 3.6V 的数据表规格、接地的最低电阻值约为38K 欧姆。  

    我看不到 GPIO 驱动 SEL 引脚的任何风险。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    非常感谢。

    Hugo