This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:芯片应用问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747698/tusb8020b-chip-application-problems

器件型号:TUSB8020B

您好!

    我使用的 TUSB8020有一些问题:

   TUSB8020芯片是否不需要闪存?
   2.在使用 TUSB8020集线器时、经常无法响应、更换芯片后、问题就解决了。 哪一侧会出现问题?
   3.为什么 Usb3.0光盘被识别为 USB2.0? 哪一侧会出现问题?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是焊接问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 Brian 所述、这听起来像是一个汇编问题。 请检查散热焊盘上是否有足够的焊锡膏。

    TUSB8020B 器件无需闪存即可运行。