This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:通过第二个下游器件为主机和下游器件供电。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748119/tusb8020b-powering-the-host-and-a-downstream-device-through-the-second-downstream-device

器件型号:TUSB8020B

下午好!

我想将 TI 的参考设计 TIDA‐00287与 TUSB8020B 搭配使用、以连接一台主机和两台下游器件。 主机将是平板电脑。 其中一个下游器件是低于1GHz 无线模块、另一个下游电路板必须为平板电脑和 低于1GHz 模块供电。  

原则上是可行的吗? 我能否简单地修改原理图并从指定的下游器件获取功率?  

谢谢、

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amir、

    USB 2.0/USB 3.0规范不允许下游器件将 VBUS 反向驱动到应用中。 但是、在封闭系统中、VBUS 可以通过不合规的方式处理、但最终用户需要实施该应用。

    此致、
    JMMN