This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:显示屏上的列有问题。

Guru**** 2960150 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745261/ds90c387a-problem-with-columns-on-a-display

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件: TFP401A

您好!

我使用 TFP401A 和 DS90C387A 制作了 HDMI/双 LVDS 比较器。 此外、我还在 EEPROM 中制作了 EDID 以实现全高清分辨率。 转换器工作正常、但显示器存在问题。 我已经移动了图像。  

屏幕上有一些照片:


也不会有问题。
您对此问题有什么看法?
感谢您的回复。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好像在 DS90C387A 的输入 PCLK 的错误边缘进行采样。 更改引脚20 (R_FB)上的设置以匹配您的源。 如果您有 R_FB=HIGH、则更改 R_FB=LOW 或如果您有 R_FB=LOW、则更改 R_FB=HIGH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我尝试将其设置为高电平而不是低电平、但没有任何变化。  

    我第一次使用 EDID 1024x600我尝试使用 LCD 1920x540的转换器、一切都很好。
    然后、我为全高清设计了 EDID、问题就开始了。  

    在显示屏的数据表中、显示支持每时钟两个像素、第一个是奇数、第二个是偶数。  
    因此、我将接收器设置为2像素/时钟、将发送器设置为双像素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的显示和 CPU 输出分辨率应该接近、否则您将获得伪影。
    DS90C387A 只是直通式、无法调节分辨率/时序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是奇像素和偶像素被交换。 我在 LVDS 电缆上重新制作了电缆引脚排列、问题消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了!

    正如我说过的、DS90C387A 只是直通式。

    我将关闭此项目。