This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:请求更多热性能信息。

Guru**** 2912270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748107/trs3243e-requesting-additional-thermal-information

器件型号:TRS3243E

数据表中提供了 theta_JA 和最高环境温度限值。 该器件(TRS3243EIPWR)的最高结温限值和 theta_jc 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emily、

    以下是 TRS3243EIPWR 的热性能数据:

    结果-θ JA:74.1
    Result Theta JC:15.6
    Result - Theta JB:32.0
    结果- psi JT:0.4
    结果- psi JB:31.5

    从数据表中绝对最大值表的注释(3)中可以看出、最大结温为150C、您可以通过该值来估算最大功率耗散。 如果您对此器件有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao