This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:MAX3243ECPWR 外壳温度

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746821/max3243e-max3243ecpwr-case-temp

器件型号:MAX3243E

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、您能否为 我们分享 MAX3243ECPWR 案例温度信息?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    您是否需要 MAX3243ECPWR 的热性能数据? 我会为您提出请求。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    是的、请为我分享热性能数据。
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是热性能数据:
    结果-θ JA:68.7
    结果-θ JC:26.7.
    Result - Theta JB:30.6
    结果- psi JT:3.2
    结果- psi JB:30.1

    如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao