This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:I2C GPIO 扩展器的 PWM 功能

Guru**** 2527260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A-Q1, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742910/tca6408a-q1-pwm-capability-of-i2c-gpio-expander

器件型号:TCA6408A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA6408A

TCA6408A-Q1是否能够在占空比上产生精度高的低频 PWM 信号?  频率将小于400Hz、假设占空比精度为+/-5%。  延迟不是问题。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    TCA6408A 不会生成 PWM 输出、除非您在一个 I2C 事务中将器件编程为输出高电平、然后在另一个 I2C 事务中将其更改为输出低电平、并重复此过程多次。 这会绑定 I2C 总线、我不确定您会从这种情况中获得多高的精度。

    您的 PWM GPIO 是否需要进行自动认证?

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应用是汽车应用、器件必须通过汽车认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    可以使用 TCA6408A-Q1、但它会要求您与器件持续通信、以打开和关闭 GPO 并连接 I2C 总线、因此在我看来、这不是一款合适的器件。

    目前、我们没有通过汽车认证的器件具有 PWM。

    -Bobby