This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:在使能引脚为低电平时通过编程重新启用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745433/lmh1297-re-enable-through-programming-when-enable-pin-is-low

器件型号:LMH1297

我不小心将 LMH1297设计上的使能引脚接地、从而禁用了芯片。  是否有办法通过 SMBus 重新启用它? 我似乎能够读取寄存器、因此它看起来是响应的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    当您处于寄存器访问模式时、您可以将器件设置为 EQ 或电缆驱动器模式、以在任一模式下启用器件。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经按照编程指南3.1.1中描述的那样在 EQ 模式下对芯片进行编程、并且通过读取内容来验证寄存器是否被正确设置。 芯片仍然不响应输入信号。 数据表指示使能(引脚32)执行断电。 我没有 LHM1297评估板、但我看到 J5提供了一种禁用芯片的方法、这与我意外地将其接线的方式相同。 您能否检查禁用时是否可以使其正常工作? 也许有些地方需要我不做的翻转。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我刚刚在 LMH1297EVM 上检查了这一点。

    要通过使能引脚禁用省电模式、请设置 Config_IO reg 0x00[5]= 1'b

    此致、Nasser