This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F32MCML-SP:辐射与技术

Guru**** 2929290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747789/ds26f32mqml-sp-radiation-and-technology

器件型号:DS26F32MCML-SP

您好!  

在 Satrec inatur(南朝鲜卫星制造商)工作的 IM sooyeon

根据数据表、"DS26F32由于•输入下拉电阻器阻止输出使用最先进的 L-fast 双极技术、因此可提高性能。"

我认为 DS26F32M 是双极技术。

但是、在 GSFC 的 Radhome 中、辐射测试报告说、它的技术是 CMOS。

哪一个是正确的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LFAST 是一种高速双极工艺。