This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:两个串联的 TUSB501

Guru**** 2767675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746088/tusb501-two-tusb501s-in-series

器件型号:TUSB501

大家好、

我的客户认为在其电路板中串联使用两个 TUSB501、如下所示。
背景是、仅 使用一个 TUSB501很难提高 USB3.0的信号质量。



两个串联的 TUSB501是合理的组成吗?
(您是否知道与上述相同的应用?)
我的客户担心与 USB 主机建立 USB3.0链路与连接到 USB Type-C 连接器的 USB 器件之间是否没有关系。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您可以支持此查询吗?
    我想知道   是否可以将两个 TUSB501串联在一起。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以将两个 TUSB501串联放置、但为了解决该问题、我们需要了解故障是什么。 ​转接驱动器、多路复用器和 Type-C 连接器是否都位于同一 PCB 上? 如果是、从主机到转接驱动器和多路复用器的布线长度是多少? 通常、TUSB501会放置在靠近 Rx 通道上的多路复用器的位置。

    在信号质量、Tx 眼图或 Rx Jit Tol 测试方面、有什么失败? 如果 Tx 发生故障、则可以将第二个 TUSB501放置在 Tx 路径上靠近多路复用器的位置、以恢复从主机到连接器的损耗。

    此致、

    Undrea