This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF 的 SD 极性

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747466/dp83822if-the-sd-polarity-of-dp83822if

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

尊敬的 TI 朋友:

   我们在设计中使用 DP83822IF,它在 RMII 模式下工作,我仍然对信号检测极性感到困惑,因为我在模式1中设置 RX_ER 自举,下面的数据表显示 信号检测为低电平有效。

   但我们已经读取了寄存器0x0465  ,该值是0x0000, 也就是说,信号检测极性为高电平有效,我们没有在代码中配置寄存      器,为什么信号检测极性的值不是默认的低电平有效,是自举设置与寄存器0x0465的值匹配。

 我想问的另一个问题是 ,我能否在我们的设计中断开 DP83822和 SFP 之间的 SD 引脚? 您能否向我发送一些在100M-FX 模式下工作的 DP83822参考设计,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5209515:

    我认为0x465的寄存器描述中有一个拼写错误。 默认情况下、信号检测为低电平有效。 我建议将 SD 信号从光纤收发器连接到 DP83822 (LED_1)、并通过将 RX_ER 设置为模式4来启用信号检测。 DP83822EVM 具有一个通过 DP83822 PHY 连接 SFP 光纤收发器的示例。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我已将 RX_ER 设置为模式4、 读取寄存器 BMSR (0x0001)的值、链接状态位的值为无链接;当我将其设置为模式1时、链接状态为 OK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我已将 RX_ER 设置为模式4、读取寄存器 BMSR (0x0001)的值、链接状态位的值为无链接;当我将其设置为模式1时、链接状态为 OK。