This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:可能的最低功耗。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747734/dp83822i-lowest-possible-power-consumption

器件型号:DP83822I

我目前正在将 DP83822I 设计为新产品。 当检测到系统电源故障时、为了延长处理器的保持时间、我希望将 PHY 功耗快速降低到尽可能低的水平。

我的 VDDIO 和 AVD 均以3.3V 电压运行。 在数据表中、它指出引脚上的最大电压为3.8V、这似乎与 VDDIO/AVD 电压无关。

Q1:那么、当我检测到系统电源故障时、是否可以简单地关闭 VDDIO 和 AVD、使 TX_EN 和 RESET 等输入信号仍由处理器驱动至3.3V?

Q2:如果这种情况不好、复位驱动为低电平的芯片的功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    我们建议在深度断电状态下配置 DP83822。 数据表提供了此状态下各种 AVDD/VDDIO 的功耗。 或者、您也可以使用复位功能、在这种状态下也可以预期类似的功耗。

    我们不建议在驱动 TX_EN 和复位时关闭 VDDIO 和 AVD、因为它们不是失效防护 IO。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!
    谢谢。 我认为复位是实现这一目的的方法。 我不想让处理器参与电源故障的早期阶段、因为它还有足够的其他东西需要考虑。 因此、我也不想使用 PWDN 引脚、因为我们将其用作中断输出、切换模式将再次需要处理器活动。
    但是、如果复位将使我获得与深度断电类似的功耗、我认为这将足够好!
    谢谢、
    Adrian。