This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:可以#39;t 安装 USB 驱动程序

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927QEVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744401/ds90ub927qevm-can-t-install-usb-driver

器件型号:DS90UB927QEVM
主题中讨论的其他器件: ALP

您好!

我收到了新 的 DS90UB927QEVM 板,无法安装 USB 驱动程序。

我从 TI 下载 ALP 软件、文件名称为"ALPF_setup_v_1_57_0010.exe"

我的计算机的操作系统是32位 Win7。

我安装了软件、更新了 USB 驱动程序、选择了 USB 驱动程序文件夹、如下所示:

我收到如下错误 :Windows 无法安装 NSC USB nano,Windows 找不到驱动程序文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将确保将其路由到正确的论坛以解决您的软件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件支持包括:

    • Windows 7 64位(x64)
    • Windows 8 64位(x64)  

    ALP 窗口是否打开?

    如果是、在左侧的"任务"子选项卡"? 帮助"子选项卡 ALP 帮助;按照逐行说明进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    实际上、我发现32位也适用于 ALP 软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到您的反馈、因此我假设您已经解决了您的问题。
    我正在关闭此 e2e;如果不是、您可以重新提交。