This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:A 和 B 容错

Guru**** 2928340 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747600/sn65hvd1781-a-and-b-fault-tolerant

器件型号:SN65HVD1781

您好!

 我可以在数据表中看到、A 和 B 输入可耐受高达70V 的故障。  

在我的设计中、A 和 B 与数字输入信号直接相连、其中数字输入为30V 连续电压。 (如果选择了数字输入电路。)

一次只使用一个 RS485或数字输入应用。

因此、我们只想知道、如果 A 和 B 上有连续30V 电压、并且禁用了 RS485 RE 和 DE、这是可以的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、只要连续电压处于引脚的绝对最大额定电压范围内、就可以施加连续电压。 不应通过施加30V 电压来损坏 SN65HVD1781

    此致、
    最大