This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:TUSB21x 系列的差异

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB215, TUSB214, TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746856/tusb213-difference-for-tusb21x-series

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件: TUSB215TUSB214TUSB211TUSB212

下面我对 TUSB213和 TUSB215有疑问;

TUSB211、TUSB212和 TUSB214数据表描述 D1x 必须短接至 D2x (TUSB211的第8页)。

但 TUSB213和 TUSB215并未描述相同的信息。

我认为这些器件(TUSB21x)是相同的用例、为什么 TUSB213/215不建议简短描述?

由于原理图未短接、无法直接通过 TUSB213/215?

什么是 TUSB213/215所需的应用或条件?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    211/212/214采用相同的封装并使用3.3V 电源、213/215采用另一种封装并使用5V 电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian - San

    感谢您的回复、

    D1x 至 D2x 短路功能是否涉及电源电压?
    我想知道为什么不描述 TUSB213/215 " D2P 必须短接到 PCB 上的 D1P"以及"D2N 必须短接到 PCB 上的 D1N "。
    如果有任何相关信息、请告知我。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D2P  短接至封装内的 D1P、这就是不需要在 PCB 上短接的原因。