This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410是否适用于10G-KR?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS100KR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747336/ds125df410-whether-ds125df410-is-suitable-for-10g-kr

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DS100KR401

大家好、

我的客户有新的要求。

应用为10G-KR、2T/2R、最大距离将减振15dB。

我们需要检查 DS125DF410是否适合用作重定时器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    对于10G-KR 应用、发送和接收实体需要交换链路训练。 因此、此类器件应该是无缝的或通过链路训练信号/序列。 DS125DF410是一款限流器件、不允许这些链路训练通过器件。

    对于此应用、请考虑使用 DS100KR401器件。 请在下面注意指向此器件设计文档的链接:
    www.ti.com/.../DS100KR401

    此致、Nasser