This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:寄存器设置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, SIGCONARCHITECT, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746812/lmh1297-register-setting

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT、 LMH0397

你好。

我们将创建一个板并开始评估。

此时、在测量回波损耗时、建议使用的寄存器设置值是多少?
请告诉我。

原因
如果没有信号、这是因为终端可能会由于进入自动断电模式而耗尽。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    对于 LMH1297、建议将器件设置为均衡器模式(EQ/CD_SEL 引脚5为低电平)。 要测量 EQ 模式下的回波损耗、无需特殊设置。 将引脚5拉至低电平后、您可以为器件供电并执行回波损耗测量。

    电缆驱动器模式下的回波损耗测量通常优于均衡器模式。 为了测量电缆驱动器模式下的回波损耗、LMH1297的 IN0上应存在信号、然后在75欧姆输出上启用10MHz 时钟。 您的客户可以使用 SigconArchitect GUI 在此模式下设置器件。 或者、您的客户可以阅读 LMH1297编程指南并设置器件寄存器来传输此10MHz 时钟。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢你的答复。

     我还有一个问题。

    我们将在 EQ 模式下使用 LMH1297和 LMH0397。

    在测量 SDI_OUT (LOOP-Through)的回波损耗时、应如何设置?

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     石井三、您好!

    您可以通过 AigconArchitect GUI 或通过寄存器设置在 SDI_OUT 上启用10MHz 时钟。 请注意随附的图表。 此外、请参阅 LMH1297/LMH0397编程指南。

    此致、Nasser