This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DSI86寄存器设置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744510/sn65dsi86-dsi86-register-setting

器件型号:SN65DSI86

您好、Sirs、

我们有一个使用 dsi86的4通道 MIPI 到2通道 eDP 面板(1920x1200)查询。

附加文件是面板规格。

您能不能帮助提供寄存器设置

1.色条测试设置

2.正常显示设置

有 eDP 波形。 我不确定我们测量的波形(测试模式)是否正常。 太棒了!

 e2e.ti.com/.../ETML1010F8DHA-Ver.1_2D00_RoHS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry

    我将从 Color Bar 开始、先让它工作。 请使用我发送给您的电子表格进行 DSI86寄存器设置。 一旦色条工作、您就可以通过关注 MIPI 接口来启动正常的显示设置。

    这是什么模式、测试条件是什么?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的帮助!

    我们尝试在 dsi86 EVM DP 连接器上使用测试图案是可以的! 现在,我们尝试在 eDP 面板上测试图案失败。

    但 DP 信号是跳线信号,而不是 PCB 布局+面板电缆。

    读取寄存器地址0xf8获取"0x12"值

    - LT_EQ_LPCNT_ERR。 只要链路训练在通道均衡阶段失败、就会设置该域

    因为环路计数大于5

    - LT_FAIL。 只要半自动链路训练无法训练 DisplayPort 链路、就会设置此字段。

    另一个问题是。

    如果我们不馈入 REFCLK 输入。

    SoC 频率的 DSI_CLK 必须为384M、416M、460.8M、468M 或486M,对吧?

    它是否可以是其他不同的频率?

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry

    当使用 REFCLK 作为时钟源时、支持任何 DSI 时钟频率、但如果时钟源是 DSI A 时钟、则所需的 DSI 时钟频率将需要更改为 DSI86支持的频率。 在此模式下运行时、可使用以下任一 DSI A 时钟频率:384MHz、416MHz、460.8MHz、468MHz 或486MHz。

    LT_FAIL 表示链路训练失败、这可能是由于 DP 连接器和面板电缆之间的蓝色跳线对信号质量产生影响。 对于半自动链接培训、您可以尝试通过写入 DP 链路培训 LUT 寄存器来启用 VOD 和预加重级别3、但如果不知道蓝线跳转的质量、即使是3级 VOD 和预加重也可能无法通过链路培训。

    谢谢
    David