This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:USB 器件是否可以连接到引脚?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB1064, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744491/hd3ss3212-could-the-usb-device-be-connected-to-a-pins

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: TUSB1064HD3SS6126

您好!

如果 USB 设备连接到 A 引脚、主机连接到 B 或 C 端口、HD3SS3212是否正常工作? 目的是将 HD3SS3212用作 USB 端口的开/关开关。 我想不会有问题、因为 HD3SS3212只是一个无源开关、但如果有人能够验证这一点、那就好了。

此致、
Janne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janne

    实际上、我建议不要使用 DP 函数来使用 TUSB1064、而是 HD3SS3212。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1064对于我要寻找的如此简单的器件而言似乎有点复杂。 它用于 USB 端口的安全隔离、而不是两个数据引脚之间的多路复用。

    如果除了 SS 引脚之外我还想切换 USB 2.0引脚(D+/D-)、您有什么建议要使用? 我找到了 HD3SS6126、但它仅在商用温度范围内可用、而我可能可以通过该范围进行管理、工业温度范围将提供更多裕度。

    此致、
    Janne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janne

    使用 HD3SS3212时、如果端口 A、B 和 C 上都有 USB 插座、则端口 A 上最多可以有3m USB3.0电缆、端口 B 或 C 上最多可以有3m USB3.0电缆、从而总共有6m USB3.0电缆、 这违反了 USB3.0规范、大多数主机/器件不能在6m 电缆上工作。 因此、使用 TUSB1064作为转接驱动器可以延长电缆长度。

    如果您确实要使用 HD3SS3212、则需要在一侧使用 USB 插头、而在另一侧使用 USB 插座、以便将电缆长度限制为3m。 还需要完成 HD3SS3212电路板设计、以最大程度地减少插入损耗。  

    谢谢

    David