This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S014:D+、D-、ID 和 VBUS 引脚上的 ESD 额定值为1500V

Guru**** 2502505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743737/tpd4s014-1500-v-esd-rating-on-d-d--id-and-vbus-pins

器件型号:TPD4S014

您好!

何时发布具有正确 ESD 值(15kV)的修订版数据表?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我已开始更新数据表的过程。 数据表中的印刷错误更正通常需要3-4周、但在美国假日季、可能需要更长的时间。