This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S115:7-13 Vcec 测试失败

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746111/tpd5s115-7-13-vcec-test-fail

器件型号:TPD5S115

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们将测试7-13 Vcec 将失败、电压大约为0.7v (规格< 0.6)  

我们在当前设计中将 GND/PGND 组合在一起、

因此、我们认为它会导致7-13测试项目失败

您能分享您的经验吗?

这是我们 EA 团队 的报告。

Vcec =0.79V,在频谱范围内(使用 伏欧姆毫安表)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的布局与数据表第10.2节中捕获的图有多相似?

    接地的布线和连接方式会影响噪声性能、但190mV 是一个大故障。

    您的系统是否具有可能影响 CEC 直流电平的外部上拉电阻或其他组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    CEC 上没有其它组件或外部拉电阻。
    我可以离线将原理图和布局发送给您。
    您可以接受我的友谊请求吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已接受、但我们不允许通过论坛共享我们的电子邮件或其他联系信息。 如果您希望我查看您的原理图、则必须通过当地销售人员为现场支持团队工作。

    CEC 上使用的电平转换器类型为无源、因此可能会有电压转换到 TPD5S115外部。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    审校已在私人消息中完成