This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:USB 解决方案调查

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747050/hd3ss3412a-usb-solution-survey

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他器件: TUSB8044

大家好、

我有一个 USB 应用、条件如下:

1、支持两个 USB 信号输入(1个 USB 2、1个 USB 3);

2、支持4通道 USB 信号输出;

3、通过 Android 卡的 GPIO 控制信号、控制输入为 USB2.0或 USB3.0。

我不确定 HD3SS3412A 是否可行。

可以给我一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YISYUAN

    为什么不使用 TUSB8044? 它在上行端口上提供同步 SuperSpeed (USB3) USB 和高速/全速连接(USB2)
    并在下行端口上提供 SuperSpeed USB、高速、全速或低速连接。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    非常感谢您的反馈。