This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210初始化失败

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743570/tusb1210-tusb1210-initial-fail

器件型号:TUSB1210

e2e.ti.com/.../TUSB1210-initial-fail.pptxHi 团队 

       我们在系统板上提供了 USD TI TUSB1210。  

我们有精细的 Vbus (5V)和3.3导通开关=> TUSB1210功能正常
如果在 DC_3V3 => TUSB1210功能之前5V 导通、则会失败
是否有3.3V 和5V 的电源序列?
文件是 TUSB1210电路和 TUSB1210初始故障波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在研究这一问题,并将很快作出答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3V 应首先上电、因为 VDD33内部 LDO 稳压器为 TUSB1210内 USB 子芯片的 USB PHY、充电器检测和 OTG 功能供电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否为 VBUS、VDD33和 VDDIO 提供加电序列和时序规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表第12页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

    您能否帮助指出电源序列图中 VBUS 信号的位置?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    感谢你的帮助。 BTW,规格页12未显示 Vbus (5V,pin22)电源序列。
    请帮助再次检查。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS 应位于 VDD15之后、RESETN_PWR 之前

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    感谢您的支持。
    现在、我们的客户发现 Vbus 早于3.3V、大约3ms、TUSB1210工作正常。
    客户想要了解此设计的任何问题或副作用?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为它没有任何副作用。 只要 Vbus 正常工作、它就应该正常