This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:获得相反的输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746816/ds90c385a-getting-the-opposite-output

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件: DS90CF386

您好!

我想知道是否存在一个芯片、让我将 DS90C385A 的输出作为输入、它将输出 DS90C385A 的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!

    您需要的是解串器(或接收器)、我们有很多您可以选择的器件。 DS90CF386非常适合 DS90C385A。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 今天早上、我在进行更多搜索后才找到了这个、很高兴您同意。