This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:断电时具有高阻抗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR400, DS25BR440, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/747045/ds90lv804-high-impedance-in-case-of-power-off

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件:DS15BR400DS25BR440

大家好

您是否介意询问 DS90LV804、DS25BR440和 DS15BR400?
断电时  、这些器件的输出是否为高阻抗?

当 DS90LV804的使能端较低时、 DS90LV804的输出端是否 为高阻抗?

此致、

大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些器件的输出不是高阻抗。 输出中有一个100欧姆电阻器、用于提供信号终端。 即使器件输出被禁用或断电、此端接也始终处于激活状态。

    此致、
    Lee