This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2通道 FPD-Link (LVDS)到并行 RGB 的解决方案

Guru**** 2921430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C187, DS90CF388, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746646/solution-for-2ch-fpd-link-lvds-to-parallel-rgb

主题中讨论的其他器件:DS90C187DS90CF388DS90C387

您好!

现在、客户考虑 DS90C187。 此外、他们还在寻找将 DS90C187输出到并行 RGB 的双通道 FPD-Link (LVDS)解决方案。 您是否有这样的解串器器件或接收器解决方案?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    从图中可以看到、解串器的输出需要是24位 RGB。 如果是这种情况、为什么需要在单像素输入到双像素输出模式下使用 DS90C187? 为什么不在单个像素输入到单个像素输出模式下使用它、然后使用单通道解串器?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的评论。 让我再次解释一下客户想要评估的内容。

    他们计划在所附独立的 B 板接收 DC90C187的输出。 他们希望对接收到的数据进行反序列化、以便将其与原始 GPU 输出进行比较。 他们将此配置仅用于评估阶段、因此不会将其用于大规模生产。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    感谢您的澄清。 我相信他们可以使用 DS90CF388来实现这一点。 但是、问题在于 DS90C187是1.8V 器件、而 DS90CF388是3.3V 器件、因此如果要连接这两者、则需要使用外部组件。

    如果只是用于评估、他们是否可以使用 DS90C387而不是 DS90C187? 它在功能上与 DS90C187相同、只是它还是一个3.3V 器件、可与 DS90CF388搭配使用、无需额外组件。

    此致、
    I.K.