This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746781/tpd6s300-tpd6s300

器件型号:TPD6S300
主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04

您是否有一个可执行双重角色的芯片、即针对低速和高速信号的短路保护和 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、
    从 Type-C 连接器的引脚排列来看、CC 和 SBU 引脚与 VBUS 相邻、VBUS 短路的风险更大。 因此、我们的集成解决方案 TPD6S300可针对这些引脚上的短路和 ESD 提供保护。 由于高速线路不靠近 Type-C 连接器上的 VBUS、因此客户不想为更昂贵的器件付费、以防止这些线路上的短路和 ESD。 而是将 ESD 保护器件放置在高速线路上。 TPD1E01B04是一个具有低电容且不影响高速信号传输的良好 ESD 保护示例。

    简而言之、我们没有在所有低速和高速线路上提供短路保护和 ESD 保护的芯片。 有关为高速线路选择合适 ESD 器件的更多信息、请访问
    www.ti.com/.../esd-by-interface.html