This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:A 类和 B 类之间的差异

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744913/dp83822h-difference-between-class-a-and-class-b

器件型号:DP83822H

大家好、

在数据表中、有 A 类和 B 类、有何区别? 有没有关于它们之间差异的应用手册? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    否、没有应用手册。

    A 类和 B 类是放大器类。

    B 类将降低器件的功耗。

    A 类将具有更好的失真、无变压器应用必须使用 A 类

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    A 类也可以用于变压器应用吗?

    谢谢、致以最诚挚的问候!
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    是的、A 类可用于变压器应用。 功耗将会增加。 我目前没有指示将会增加多少功率。

    此致、