This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:LDO 输出电压与温度间的关系

Guru**** 2930920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746634/tiol111-ldo-output-voltage-vs-temperature

器件型号:TIOL111

你(们)好

客户希望了解 TIOL111-3的 LDO 输出电压与温度间的关系。

您能否以参考方式共享任何数据?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahashi-San、您好!

    以下是在30个典型单元的总体内测得的不同测试温度下的平均输出电压。

    TA =-40 C -> VCC = 3.342V
    TA = 25 C -> VCC = 3.345V
    TA = 125 C -> VCC = 3.353V

    如您所见、基于温度的变化很小、因为稳压电压来自准确稳定的内部基准。

    我希望这些信息很有用、如果您需要其他信息、请告知我们。

    此致、
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    您能否共享30个器件的实际数据?

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahashi-San、您好!

    我已通过电子邮件将文件发送给您。

    此致、
    最大