This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EN 引脚上拉时应使用什么电阻器值?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746606/what-resistor-value-should-i-use-for-en-pin-pull-up

器件型号:TPS2557

尊敬的先生/女士:

我想与您一起使用 EN 引脚和 FAULT 引脚来检查电阻器值。

  • 根据 IC 规格、使用100k Ω、而 EVM 使用10k Ω

  • 电路符合 IC 规范。(使用100K 欧姆电阻)

  • 电路。 (使用10千欧电阻器)

如果我未使用故障引脚、并且我隔离了 FAULT 和 EN 引脚的电阻器值。 要上拉 EN 引脚、应使用哪个 R1值?

TPS2557的 EN 引脚是否有内部上拉电阻? 如果是、有什么价值?

我在数据表中看到 IEn 最大值为5uA。 我的输入为5V、这是否意味着我应该在 EN 引脚上放置一个<(5/5uA)= 1Mohm?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、KPK、

    如果不使用故障引脚、则可以将其保持悬空或将其连接到 GND。

    TPS2557的 EN 引脚内部没有上拉电阻、因此您需要将该引脚上拉至 Vin 以启用该器件。 您可以将 EN 直接连接到 Vin、也可以使用10k 至100k 电阻器上拉该引脚。

    在数据表中、最大 IEn 为5uA、这意味着 EN 引脚的最大泄漏电流将为5uA。 根据 IEN<5uA、我们可以获取该引脚的输入阻抗、该引脚的阻抗应>(6.5V/5uA)=1.3Mohm。 EN 阈值范围为0.66V 至1.1V。 因此、当 Vin=5V 且上拉电阻为 Rp 时、要启用部件 VIN*(1.3M/(Rp+1.3M))>1.1V、我们得到 Rp<4.61Mohm。

    无论如何、我们建议您使用10K 至100K 电阻的上拉电阻器。 您还可以直接将 EN 连接到 Vin。

    此致、
    Bob