This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1794:关于 SN65HVD1794 Dpin & amp;R pin 上拉电阻器选择

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1794
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/746188/sn65hvd1794-about-sn65hvd1794-dpin-r-pin-pull-up-resistor-selection

器件型号:SN65HVD1794

大家好、

对于 SN65HVD1794、D 引脚和 R 引脚、它们是否需要外部电阻器上拉至 VCC?  

客户表示在没有上拉电阻器的情况下检查 R 引脚电压是否为5V。  它们是否已在器件内部上拉? 它们是开漏输出吗?

我们使用5V 为 SN65HVD1794供电、我们是否可以使用电阻器将 D 和 R 上拉至3.3V、如下图所示、因为客户在其应用中使用3.3V MCU。

您能否共享 SN65HVD1794功能方框图?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    R 输出使用推挽驱动器、因此不需要外部上拉电阻。 不过、遗憾的是、这意味着高电平输出将跟踪 VCC (在本例中为5V、而不是3.3V)。 在这种情况下、您可能需要使用电平转换器来将输出电压降至 MCU 可以支持的值。 一种简单的方法是在 MCU 输入端使用上拉电阻、在收发器的 R 输出端使用串联二极管。 当 R 输出为低电平时、可将二极管布置成导通、当 R 输出为5V 时、可阻断电压(允许在另一侧将其上拉至3.3V)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。

    D 输入类型也不使用外部电阻器呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户告知在 D 引脚电压浮动时、他检查了它是否为5V。 它是否上拉至器件内部的 VCC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty、

    D 引脚是一个高阻抗数字输入、其输入电流范围为+/- 100uA。 由于泄漏电流可以是任一极性、因此您不应依赖输入在内部偏置到高电平。 为了可靠地具有逻辑高电平或逻辑低电平输入、应在外部偏置电压。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max