This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:关于数据总线布线长度

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744676/ds80pci800-about-data-bus-trace-length

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

您好、E2E、

DS80PCI800是否具有数据总线布线最大和最小长度的调节?

Regads、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DS80PCI800、建议在 DS80PCI800输入侧具有总通道长度(衰减)的50-75%。  输出侧剩余的25-50%。

    DS80PCI810具有更好的线性度、因此即使放置在更靠近 PCIe 系统 TX 引脚的位置、也能有效工作。

    对于 DS80PCI810、建议在 DS80PCI810输入侧具有至少33%的总通道长度。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、
    此器件能否在数据总线长度小于1英寸的情况下进行通信?

    我知道数据总线长度取决于该路由的插入损耗。
    如果 TI 以最短的线路长度进行实验、我想知道条件和结果。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    器件未在这种情况下进行测试。 从 SMA 到器件的距离约为2-4英寸。

    此致、Nasser