This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:非直通模式下的线性度

Guru**** 2928730 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745967/ds280mb810-linearity-in-non-straight-thru-modes

器件型号:DS280MB810

DS280MB810数据表说明了图1和2中的预期器件 Vout/Vin 线性度。  这些图表示图形(仅限)适用于直通模式。

在任何非直通模式(交叉和多路复用器/扇出)下运行时、图形预期会有何不同?

不使用直通模式时、可能会影响哪些其他数据表特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于非直通模式、该图也是相同的。

    只要不存在过度均衡、CTLE 信号路径和交叉点都是线性的。 诀窍是从最小到无均衡开始、然后缓慢增加均衡设置-允许端到端节点也进行一些信号调节。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    感谢您的回答。

    如果图形是相同的、则不应更改该(和类似)器件的数据表以从图标题"(直通模式)"中删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    在下一个产品说明书修订版中、我们会更清楚地说明这一点。 给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、Nasser