This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:DS280MB810 SNLC056

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745448/ds280mb810-ds280mb810-snlc056

器件型号:DS280MB810

尊敬的团队:

我们希望 使用 SigCon Architect 来设置 DS280MB810。

但我在 TI 网站上找不到 SNLC056中继器配置文件更新程序

您能帮我们获取此更新文件吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan Wei、

    DS280MB810更新程序是安全站点上的文件之一。 这位于 EVM_GUI 文件夹中。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的纳赛尔:

    客户、我找不到它。
    你可以直接告诉我吗?
    或直接将文件发送到 a0235746@ti.com。
    请就此提供帮助。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    今天下午早些时候,我把这封信寄给了你。

    此致、Nasser